990-93333-017

Installazione del kit di alimentazione di ritorno sull'UPS con un interruttore interno

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Eseguire l'interruzione completa dell'alimentazione del sistema UPS prima di installare il kit di alimentazione di ritorno. L'UPS deve essere completamente isolato e non deve essere collegato ad alcuna fonte di alimentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Aprire lo sportello anteriore.
  2. Rimuovere la copertura anteriore dall'UPS. Smaltire la copertura anteriore.
  3. Se possibile, rimuovere i pannelli laterali per agevolare l'accesso.
  4. Rimuovere il pannello posteriore dall'UPS.

    Vista posteriore

  5. Rimuovere le tre sbarre di ingresso (880-74011). Smaltire le sbarre di ingresso. Mettere da parte i sei dadi M8 rimossi (803-8007).

    Vista laterale sinistra

  6. Installare il gruppo dell'interruttore dell'alimentazione di ritorno sull'UPS.
    1. Allineare le tre sbarre di alimentazione di ritorno (TME11270, TME11272, TME11273) sul gruppo dell'interruttore dell'alimentazione di ritorno ai sei perni con rivetti.
      NOTA: Tenere ben saldo in posizione il gruppo dell'interruttore dell'alimentazione di ritorno finché non sarà stato fissato con le viti.

      Vista posteriore

    2. Allineare la piastra laterale del gruppo dell'interruttore dell'alimentazione di ritorno sul montante e fissarla con le tre viti M6 in dotazione (803-0686).

      Vista anteriore destra

    3. Fissare le tre sbarre di alimentazione di ritorno con i sei dadi M8 (803-8007) rimossi nel passaggio 5.

      Vista laterale destra

  7. Collegare i cavi di segnale (TME11681).
    1. Rimuovere le viti indicate, quindi rimuovere la copertura in plastica dall'interruttore dell'alimentazione di ritorno.

      Vista anteriore

    2. Rimuovere la copertura dai terminali di collegamento dei segnali.

      Vista anteriore

    3. Collegare i cavi di segnale dalla bobina di sgancio all'interno dell'interruttore dell'alimentazione di ritorno ai terminali di collegamento dei segnali su 0P02386, come illustrato nella figura. Collegare J8301-10 a J8310-1. Collegare i cavi della bobina di sgancio dell'interruttore dell'alimentazione di ritorno a J8310-3 e J8301-1.
  8. Prendere nota delle posizioni dei morsetti per i cavi di alimentazione in ingresso (configurazione a rete singola) o i cavi di alimentazione di bypass (configurazione a rete doppia).

    Vista posteriore

  9. Rimontare la copertura in plastica sull'interruttore dell'alimentazione di ritorno.
  10. Montare la nuova piastra anteriore (TME11303) del kit di alimentazione di ritorno sull'UPS utilizzando le otto viti M6 (803-8170) rimosse nel passaggio 2. Rimontare la copertura sui terminali di collegamento dei segnali.
  11. Se precedentemente rimossi, rimontare i pannelli laterali sull'UPS.
  12. Rimontare il pannello posteriore sull'UPS.

    Vista posteriore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.