990-93333-012

Installation du kit de backfeed dans l'ASI avec un interrupteur interne

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète de l'ASI avant d'installer le kit de backfeed. L'ASI doit être complètement isolée et aucune source d'alimentation ne doit être connectée à l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Ouvrez la porte avant.
  2. Retirez le panneau avant de l'ASI. Jetez-le.
  3. Si possible, retirez les panneaux latéraux pour un accès facilité.
  4. Retirez le panneau arrière de l'ASI.

    Vue arrière

  5. Retirez les trois jeux de barres d'entrée (880-74011). Jetez-les. Conservez les six vis M8 retirées (803-8007).

    Vue latérale gauche

  6. Installez l'assemblage de l'interrupteur backfeed dans l'ASI.
    1. Alignez les trois jeux de barres backfeed (TME11270, TME11272, TME11273) sur l'assemblage de l'interrupteur backfeed avec les six goujons à sertir.
      NOTE: Maintenez l'assemblage de l'interrupteur backfeed en place jusqu'à ce qu'il soit fixé avec les vis.

      Vue arrière

    2. Alignez la plaque latérale de l'assemblage de l'interrupteur backfeed sur le support et fixez-la avec les trois vis M6 fournies (803-0686).

      Vue avant droite

    3. Fixez les trois jeux de barres backfeed avec les six vis M8 (803-8007) retirées à l'étape 5.

      Vue latérale droite

  7. Raccordez les câbles de signal (TME11681).
    1. Retirez les vis indiquées et le capot plastique de l'interrupteur backfeed.

      Vue de face

    2. Retirez le cache des bornes de raccordement de signal.

      Vue de face

    3. Raccordez les câbles de signal de la bobine de déclenchement à l'intérieur de l'interrupteur backfeed aux bornes de connexion de signal sur 0P02386 comme indiqué sur l'illustration. Raccordez J8301-10 à J8310-1. Raccordez les câbles de la bobine du déclencheur d'interrupteur backfeed à J8310-3 et J8301-1.
  8. Notez l'emplacement des bornes des câbles d'alimentation d'entrée (configuration alimentation secteur simple) ou des câbles d'alimentation bypass (configuration alimentation secteur double).

    Vue arrière

  9. Réinstallez le capot plastique sur l'interrupteur backfeed.
  10. Installez le nouveau panneau avant (TME11303) du kit d'alimentation backfeed sur l'ASI avec les huit vis M6 (803-8170) retirées à l'étape 2. Réinstallez le cache sur les bornes de raccordement de signal.
  11. Si vous les avez retirés précédemment, réinstallez les panneaux latéraux sur l'ASI.
  12. Retirez le panneau arrière de l'ASI.

    Vue arrière

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.