990-93333-023

Installer tilbakematingssettet i UPSen med én intern bryter

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Slå UPSen helt av før du installerer tilbakematingssettet. UPSen må være fullstendig isolert, og ingen strømkilder må være koblet til UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Åpne frontdøren.
  2. Fjern frontdekselet fra UPSen. Avhend frontdekselet.
  3. Hvis det er mulig, fjern sidepanelene for å få bedre tilgang.
  4. Fjern det bakre panelet fra UPSen.

    Vist bakfra

  5. Fjern de tre inngangssamleskinnene (880-74011). Avhend inngangssamleskinnene. Ta vare på de seks M8-mutrene du fjernet (803-8007).

    Vist fra venstre side

  6. Installer tilbakematingsbryteren i UPS-enheten.
    1. Innrett de tre samleskinnene (TME11270, TME11272, TME11273) på tilbakematingsbryteren etter de seks naglene.
      MERK: Hold tilbakematingsbryteren fast til den er festet med skruer.

      Vist bakfra

    2. Innrett sideplaten til tilbakematingsbryteren etter stolpen, og fest den med de tre medfølgende M6-skruene (803-0686).

      Vist fra høyre forfra

    3. Fest de tre tilbakematingssamleskinnene med de seks M8-mutrene (803-8007) du fjernet i trinn 5.

      Vist fra høyre side

  7. Koble til signalkablene (TME11681).
    1. Fjern de angitte skruene, og ta av plastdekselet fra tilbakematingsbryteren.

      Vist forfra

    2. Fjern dekselet fra signalkabelterminalene.

      Vist forfra

    3. Koble signalkablene fra utløserspolen inne i tilbakematingsbryteren til terminalene på 0P02386, som vist i illustrasjonen. Koble J8301-10 til J8310-1. Koble kablene til utløserspolen for tilbakematingsbryteren til J8310-3 og J8301-1.
  8. Legg merke til terminalplasseringene for inngangsstrømkablene (konfigurasjon med enkel forsyningskilde) eller bypass-strømkablene (konfigurasjon med to forsyningskilder).

    Vist bakfra

  9. Sett plastdekselet til tilbakematingsbryteren på plass igjen.
  10. Installer den nye frontplaten (TME11303) fra tilbakematingssettet på UPSen med de åtte M6-skruene (803-8170) du fjernet i trinn 2. Sett dekselet til signalkabelterminalene på plass igjen.
  11. Sett sidepanelene til UPSen på plass igjen hvis du fjernet dem tidligere.
  12. Sett det bakre panelet til UPSen på plass igjen.

    Vist bakfra

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.