990-93333-006

Instalación del kit de retroalimentación en el SAI con un interruptor interno

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado total del SAI antes de instalar el kit de retroalimentación. El SAI debe estar completamente aislado y no debe haber ninguna fuente de alimentación conectada al SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Abra la puerta frontal.
  2. Retire la cubierta frontal del SAI. Deseche la cubierta frontal.
  3. Si es posible, retire los paneles laterales para un mejor acceso.
  4. Quite el panel posterior del SAI.

    Vista posterior

  5. Retire las tres barras colectoras de entrada (880-74011). Deséchelas. Guarde las seis tuercas M8 retiradas (803-8007).

    Vista lateral izquierda

  6. Instale el ensamblaje del disyuntor de retroalimentación en el SAI.
    1. Alinee las tres barras colectoras de retroalimentación (TME11270, TME11272, TME11273) del ensamblaje del disyuntor de retroalimentación con los seis bornes remachados.
      NOTA: Sujete el ensamblaje del disyuntor de retroalimentación en su sitio hasta que se haya fijado con los tornillos.

      Vista posterior

    2. Alinee la placa lateral del ensamblaje del disyuntor de retroalimentación en el poste y fíjela con los tres tornillos M6 suministrados (803-0686).

      Vista frontal derecha

    3. Fije las tres barras de colectoras de retroalimentación con las seis tuercas M8 (803-8007) retiradas en el paso 5.

      Vista lateral derecha

  7. Conecte los cables de señalización (TME11681).
    1. Quite los tornillos indicados y retire la cubierta de plástico del disyuntor de retroalimentación.

      Vista frontal

    2. Retire la cubierta de los terminales de conexión de señales.

      Vista frontal

    3. Conecte los cables de señalización de la bobina de disparo dentro del disyuntor de retroalimentación a los terminales de conexión de señales en 0P02386, como se muestra en la ilustración. Conecte J8301-10 a J8310-1. Conecte los cables de la bobina de disparo del interruptor de retroalimentación a J8310-3 y J8301-1.
  8. Observe las ubicaciones de los terminales para los cables de alimentación de entrada (configuración de red con una sola entrada) o de derivación (configuración de red con dos entradas).

    Vista posterior

  9. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en el disyuntor de retroalimentación.
  10. Instale la nueva placa frontal (TME11303) del kit de retroalimentación en el SAI con los ocho tornillos M6 (803-8170) retirados en el paso 2. Coloque de nuevo la cubierta sobre los terminales de la conexión de señal.
  11. Si los ha retirado previamente, vuelva a colocar los paneles laterales en el SAI.
  12. Vuelva a colocar el panel posterior en el SAI.

    Vista posterior

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.