990-93333-025

Montaż zestawu prądu zwrotnego w zasilaczu UPS z jednym wewnętrznym przełącznikiem

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do zasilacza UPS przed montażem zestawu prądu zwrotnego. Zasilacz UPS musi być całkowicie odizolowany i nie mogą być do niego podłączone żadne źródła zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Otwórz przednie drzwiczki.
  2. Zdejmij przednią osłonę z zasilacza UPS. Odłóż przednią osłonę.
  3. Jeśli to możliwe, zdejmij panele boczne, aby ułatwić dostęp.
  4. Zdejmij tylny panel z zasilacza UPS.

    Widok z tyłu

  5. Zdemontuj trzy szynoprzewody wejściowe (880-74011). Odłóż szynoprzewody wejściowe. Zachowaj sześć zdjętych nakrętek M8 (803-8007).

    Widok z lewej strony

  6. Zamontuj zespół wyłącznika prądu zwrotnego w zasilaczu UPS.
    1. Wyrównaj trzy szynoprzewody prądu zwrotnego (TME11270, TME11272, TME11273) na zestawie wyłącznika prądu zwrotnego z sześcioma kołkami gwintowanymi.
      UWAGA: Przytrzymaj zestaw wyłącznika prądu zwrotnego w miejscu, dopóki nie zostanie zamocowany śrubami.

      Widok z tyłu

    2. Wyrównaj płytę boczną zestawu wyłącznika prądu zwrotnego na wsporniku i zamocuj ją za pomocą trzech dostarczonych śrub M6 (803-0686).

      Widok z przodu z prawej strony

    3. Zamocuj trzy szynoprzewody prądu zwrotnego za pomocą sześciu śrub M8 (803-8007) odkręconych w kroku 5.

      Widok z prawej strony

  7. Podłącz przewody sygnałowe (TME11681).
    1. Odkręć wskazane śruby i usuń plastikową osłonę z wyłącznika prądu zwrotnego.

      Widok z przodu

    2. Zdemontuj osłonę z zacisków połączenia sygnałów.

      Widok z przodu

    3. Podłącz przewody sygnałowe z cewki wyzwalającej wewnątrz wyłącznika prądu zwrotnego do zacisków połączenia sygnałów na 0P02386 zgodnie z ilustracją. Podłącz J8301-10 do J8310-1. Podłącz kable cewki wyzwalacza wyłącznika prądu zwrotnego do J8310-3 i J8301-1.
  8. Należy zwrócić uwagę na umiejscowienie zacisków kabli zasilających wejścia (konfiguracja z pojedynczym zasilaniem) lub kabli zasilających obejścia (konfiguracja z podwójnym zasilaniem).

    Widok z tyłu

  9. Ponownie zamocuj plastikową osłonę na wyłączniku prądu zwrotnego.
  10. Zamontuj nową płytę przednią (TME11303) z zestawu prądu zwrotnego na zasilaczu UPS za pomocą ośmiu śrub M6 (803-8170) odkręconych w kroku 2. Ponownie zamontuj osłonę na zaciskach połączenia sygnału.
  11. Ponownie zamontuj panele boczne na zasilaczu UPS, jeśli zostały wcześniej zdjęte.
  12. Zamontuj ponownie panel tylny na zasilaczu UPS.

    Widok z tyłu

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.