990-93333-034

Geri Besleme Kitini Bir Dahili Anahtarla UPS'e Kurun

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Geri besleme kitini kurmadan önce UPS'i tamamen kapatın. UPS tamamen izole edilmiş olmalı ve UPS’e hiçbir güç kaynağı bağlanmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Ön kapıyı açın.
  2. Ön kapağı UPS'den çıkarın. Ön kapağı atın.
  3. Mümkünse, daha iyi erişim için yan panelleri çıkarın.
  4. Arka paneli UPS'den çıkarın.

    Arkadan Görünüm

  5. Üç giriş ara bağlantı 880-74011 baralarını çıkarın. Giriş baralarını atın. Çıkarılan altı M8 somununu (803-8007) saklayın.

    Sol Yandan Görünüm

  6. Geri besleme kesici düzeneğini UPS'e takın.
    1. Geri besleme kesici düzeneğindeki üç geri besleme barasını (TME11270, TME11272, TME11273) altı perçinli saplamayla hizalayın.
      NOT: Geri besleme kesici düzeneğini vidalarla sabitlenene kadar yerinde tutun.

      Arkadan Görünüm

    2. Geri besleme kesici düzeneğinin yan plakasını direk üzerine hizalayın ve verilen üç M6 vidayla (803-0686) sabitleyin.

      Sağ Önden Görünüm

    3. Üç geri besleme barasını 5. adımda çıkarılan altı M8 somunla (803-8007) sabitleyin.

      Sağ Yandan Görünüm

  7. Sinyal kablolarını bağlayın (TME11681).
    1. Belirtilen vidaları çıkarın ve plastik kapağı geri besleme kesicisinden çıkarın.

      Önden Görünüm

    2. Sinyal bağlantı terminallerindeki kapağı çıkarın.

      Önden Görünüm

    3. Geri besleme kesicinin içindeki atlatma bobininden gelen sinyal kablolarını şeklinde gösterildiği gibi 0P02386 üzerindeki sinyal bağlantı terminallerine bağlayın. J8301-10'u J8310-1'e bağlayın. Geri besleme kesici tripli atlatma bobini kablolarını J8310-3 ve J8301-1'e bağlayın.
  8. Giriş güç kabloları (tekli şebeke konfigürasyonu) veya bypass güç kabloları (çift şebeke konfigürasyonu) için terminal konumlarını not edin.

    Arkadan Görünüm

  9. Geri besleme kesicisi üzerindeki plastik kapağı yeniden takın.
  10. Adım 2'de çıkarılan sekiz M6 vida (803-8170) ile UPS üzerindeki geri besleme kitinden yeni ön plakayı (TME11303) takın. Kapağı sinyal bağlantı terminalleri üzerine yeniden takın.
  11. Daha önce çıkarılmışsa, yan panelleri UPS'e yeniden takın.
  12. UPS üzerindeki arka paneli tekrar takın.

    Arkadan Görünüm

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.