990-5994B-006

Montaje del panel de derivación de mantenimiento en paralelo en la pared

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones o daños en el equipo
  • Coloque el panel de derivación de mantenimiento en una pared o un bastidor suficientemente sólidos y capaces de soportar el peso de la unidad.
  • Utilice el hardware apropiado para el tipo de pared o bastidor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Mida y marque en la pared las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje.
  2. Taladre orificios en cada una de las cuatro ubicaciones y coloque los pernos de anclaje.
  3. Quite los tornillos y abra la puerta interior.
  4. Monte el panel de derivación de mantenimiento en paralelo en la pared.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.