990-5994B-005

Wandmontage des Parallel-Wartungs-Bypass-Panels

VORSICHT
Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Ausrüstung
  • Montieren Sie das Wartungs-Bypass-Panel an einer Wand oder in einem stabilen Rack mit ausreichender Tragkraft.
  • Verwenden Sie für die Art der Wand/des Racks geeignete Hardware.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Messen und markieren Sie die Position der vier Montagebohrungen an der Wand.
  2. Bohren Sie an allen vier markierten Positionen Löcher und montieren Sie die Dübel für die Verankerung.
  3. Entfernen Sie die Schrauben und öffnen Sie die innere Tür.
  4. Wandmontage des Parallel-Wartungs-Bypass-Panels
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.