990-5994B-024

Instalar o painel do bypass de manutenção paralelo na parede

CUIDADO
Risco de ferimento ou de dano ao equipamento
  • Instale o painel do bypass de manutenção em uma parede ou rack com estrutura estável que seja capaz de suportar o peso da unidade.
  • Use equipamento apropriado para o tipo de parede/rack.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Meça e marque a localização dos quatro orifícios de montagem na parede.
  2. Faça orifícios em cada um dos quatro locais marcados e coloque os parafusos de fixação.
  3. Solte os parafusos e abra a porta interna.
  4. Instale o painel do bypass de manutenção paralelo na parede.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.