990-5994B-017

Fissaggio del pannello bypass di manutenzione in parallelo alla parete

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Installare il pannello bypass di manutenzione su una parete o un rack solido da un punto di vista strutturale e in grado di supportare il peso dell’unità.
  • Utilizzare la bulloneria appropriata per il tipo parete/rack.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Misurare e contrassegnare le posizioni dei quattro fori di montaggio sulla parete.
  2. Praticare dei fori nelle quattro posizioni contrassegnate e montare i bulloni di ancoraggio.
  3. Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno.
  4. Fissare il pannello bypass di manutenzione in parallelo alla parete.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.