990-5994B-006

Conexión de los cables de señalización para Easy UPS 3M

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire la tapa de plástico del MBB del interruptor de derivación de mantenimiento para acceder a los conmutadores AUX.
  2. Conecte los cables de señalización (no suministrados) de los tres conmutadores AUX del MBB del interruptor de derivación de mantenimiento a los SAI.
  3. Sujete los cables de señalización a los protectores de cables.
  4. Cierre la puerta interior y fíjela con tornillos.
  5. Cierre la puerta frontal.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.