990-5994B-024

Conecte os fios de sinal do Easy UPS 3M

NOTA: Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia.
  1. Remova a tampa plástica da chave estática do bypass de manutenção MBB para obter acesso aos interruptores AUX.
  2. Conecte os cabos de sinal (não fornecidos) dos três interruptores AUX da chave estática de manutenção MBB aos nobreaks.
  3. Fixe os fios de sinal com passadores de cabos.
  4. Feche a porta interna e fixe-a com os parafusos.
  5. Feche a porta frontal.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.