990-91078G-017

Collegamento dei cavi di segnale in sistemi in parallelo

  1. Collegare i cavi in parallelo opzionali tra tutti gli UPS del sistema in parallelo.
    NOTA: Consultare Interfacce di comunicazione per la posizione delle porte in parallelo.
  2. Per gli UPS da 10/15/30/40 kVA, rimuovere il pannello destro. Per gli UPS da 20 kVA, rimuovere il pannello sinistro. Estrarre la scheda in parallelo.
  3. Rimuovere i ponticelli dalla scheda in parallelo, a seconda del sistema in uso:
    • Nei sistemi in parallelo con due UPS, rimuovere i ponticelli da J34, J36, J38, J39, J42 su entrambe le schede.
    • Nei sistemi in parallelo con tre e quattro UPS, rimuovere tutti i ponticelli.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?