990-91078G-017

Panoramica di sistema in parallelo ridondante 1+1 con parco batterie comune

MIB Sezionatore/interruttore di ingresso dell'alimentazione di rete
BIB Sezionatore/interruttore di ingresso bypass
UIB Sezionatore/interruttore di ingresso unità
SSIB Sezionatore/interruttore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore/interruttore di uscita unità
Ext. UOB Sezionatore/interruttore di uscita unità esterno
MBB Sezionatore/interruttore bypass di manutenzione
Ext. MBB Sezionatore/interruttore bypass di manutenzione esterno
BB1 Interruttore delle batterie 1
BB2 Interruttore delle batterie 2
NOTA: Fai riferimento a Appendice: Dettagli interruttore/sezionatore per informazioni sul tipo di dispositivo di disconnessione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?