990-91078G-017

Sicurezza delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • I dispositivi di scollegamento della batteria devono essere installati in base alle specifiche e ai requisiti definiti da Schneider Electric.
  • La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Evitare l'accesso alle batterie al personale non qualificato.
  • Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
  • Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
  • Non aprire, modificare o danneggiare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed è tossico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono comportare il rischio di scosse elettriche e di correnti di cortocircuito elevate. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni
  • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
  • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
  • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
  • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
  • Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
  • Verificare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Sostituire sempre le batterie con batterie o gruppi batterie dello stesso tipo e numero.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Montare le batterie nel sistema UPS, ma non collegarle fino a quando il sistema non è pronto per l'accensione. L'intervallo di tempo che intercorre tra il collegamento delle batterie e l'alimentazione dell'UPS non deve superare le 72 ore (3 giorni).
  • Non immagazzinare le batterie per più di sei mesi senza ricaricarle. Se il sistema UPS rimane disattivato per un lungo periodo, si consiglia di metterlo sotto tensione per 24 ore almeno una volta al mese. In questo modo si caricano le batterie evitando danni irreversibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?