990-91078G-017

Panoramica di un UPS singolo

UIB Sezionatore/interruttore di ingresso unità
SSIB Sezionatore/interruttore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore/interruttore di uscita unità
MBB Sezionatore/interruttore bypass di manutenzione
BB Interruttore delle batterie
NOTA: Fai riferimento a Appendice: Dettagli interruttore/sezionatore per informazioni sul tipo di dispositivo di disconnessione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?