990-5940G-017

Collegamento dei cavi di alimentazione nell'UPS da 10-15 kVA 400 V

  1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Rimuovere la copertura della scatola dei condotti.

    Vista posteriore

  3. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere i tre ponticelli per la rete di alimentazione singola.
  4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore della scatola dei condotti.
  5. Collegare il cavo PE al connettore PE.
  6. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se presenti).
  7. Collegare i cavi della batteria se l'UPS dispone di batterie esterne per una maggiore autonomia.
    NOTA: Assicurarsi che il tipo e il numero di blocchi corrisponda a quello delle batterie interne.
  8. Reinstallare la copertura della scatola dei condotti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?