990-5940G-017

Contatti d'ingresso e relè d'uscita

Contatti d'ingresso

NOTA: J2 è riservato al sensore interno della temperatura della batteria, installato in fabbrica.

I collegamenti di ingresso sono considerate 24 VCC Classe 2/SELV.

Contatti di ingresso per UPS con batterie

Relè d'uscita

Collegamento relè di uscita: massimo 3A/240 VCA.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?