990-5940G-017

Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm²)

Dimensioni dei bulloni

Tipo di capocorda cavo

Nota

6

M5

KST TLK6-5

Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M5 locale.

8

M5

KST RNBS8-5

10

M6

KST TLK10-6

Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M6 locale.

16

M6

KST TLK16-6

25

M6

KST DRNB6-25

35

M6

KST TLK35-6

50

M8

KST TLK50-8

Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M8 locale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?