Installare le batterie nell'UPS da 400 V
AVVERTIMENTO |
|---|
|
PERICOLO DI ARCO ELETTRICO
Fare attenzione a non danneggiare i cavi delle batterie
quando si installano i moduli batteria. Allontanare i cavi delle batterie
dai ripiani delle batterie prima di inserire i moduli batteria nell'armadio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
- Rimuovere la piastra davanti ai ripiani delle batterie.
- Tagliare le tre fascette che fissano i cavi delle batterie al telaio.
- Rimuovere le viti prima di caricare i moduli batteria. Tenere da parte le viti per uso futuro.
- Tenendo la maniglia, installare i moduli batteria una stringa
alla volta dal basso verso l'alto.NOTA: Per gli UPS da 10–20 kVA, le stringhe di batterie sono verticali, per gli UPS da 30–40 kVA orizzontali. Se l'UPS da 10–20 kVA contiene una stringa di batterie, le batterie dovrebbero essere posizionate al centro. Se l'UPS da 10–20 kVA contiene due stringhe di batterie, le batterie dovrebbero essere posizionate a sinistra e destra.NOTA: Fare attenzione a non danneggiare i cavi delle batterie quando si installa la cartuccia delle batterie.
- Spingere verso il basso la maniglia di ciascun modulo batteria e fissarla con la vite M5 fornita davanti al modulo batteria.
- Rimuovere il film termorestringente dai morsetti di alimentazione e collegare i morsetti alle batterie.
- Reinstallare la piastra anteriore dei ripiani delle batterie.
AVVERTIMENTO