990-5940G-017

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?