DOCA0248ES-17

Nuevas características de la versión de firmware 002.002.001

  • Mejoras de seguridad en Panel Server: Política de contraseñas reforzada con la obligación de establecer una contraseña en el primer inicio de sesión

  • Mejora en la gestión del seguimiento de la notificación de alarmas por correo electrónico: Eventos de registro de auditoría añadidos para las actividades siguientes:

    • Publicación de alarma por correo electrónico activada o desactivada

    • Dirección de correo electrónico añadida o eliminada

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.