DOCA0248ES-17

Rendimiento y limitaciones

Rendimiento y limitaciones generales

  • Para cualquier conversión de datos a INT64 mediante códigos lógicos, el número más grande que se puede representar con precisión es 9007199254740991. Cualquier número mayor que este no será preciso.

  • El navegador web Mozilla Firefox no es compatible.

  • Sin inclusión manual de los dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo mediante el software EcoStruxure Power Commission.

  • La detección automática de dispositivos inalámbricos en una pasarela secundaria está limitada a 128 dispositivos, ya que se consideran dispositivos Modbus TCP/IP.

  • La latencia de Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus serie es de 10 ms.

  • Se mostrarán algunos datos de identificación de los dispositivos agregados conectados de forma descendente desde un Smartlink SI B o Smartlink SI D (como I/O Smart Link o dispositivos inalámbricos) en la página web de Panel Server si esos datos se configuran y ponen en marcha desde la página web de Smartlink SI B o Smartlink SI D.

  • Mantenga el firmware actualizado para permitir que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server.

    Remote access certificates for each firmware version are valid up to the dates indicated in the table.

    Panel Server firmware version Remote access certificate validity date

    002.005.000

    08 October 2026

    002.004.000

    10 August 2026

    002.003.000

    07 May 2026

    Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Limitaciones en la publicación

  • En dispositivos Smartlink heredados y dispositivos de entrada integrados que se configuran como contador de pulsos, cuando la publicación se realiza en la nube de Schneider Electric, las unidades no estándar pueden interpretarse incorrectamente y publicar valores engañosos. Para evitar este problema, configure la unidad del contador de pulsos en las páginas web utilizando unidades estándar (SI) (por ejemplo, Wh) y use el peso del pulso para convertirlo a la unidad deseada (por ejemplo, kWh). Para obtener más información, consulte la sección Parámetros de entrada digital de pulso en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario

  • Limitación en publicación SFTP: el contenido del archivo CSV no es coherente con las versiones de firmware:

    • Cuando se utiliza la contextualización de E/S personalizada de un dispositivo contador de pulsos conectado a la entrada integrada del Panel Server, el formato de los archivos CSV publicados a través de SFTP no es coherente con el formato que se ve con la versión de firmware 001.006.000. A partir de la versión de firmware 002.001.000 de Panel Server, el archivo csv muestra Measurement.Io.Count.Measurement como etiqueta de datos de encabezado de columna para el parámetro IoCountMeasurement. Reasigne las aplicaciones ETL para tener en cuenta esta diferencia.

    • La limitación anterior y su solución también se aplican a un dispositivo contador de pulsos conectado de forma descendente al dispositivo I/O Smart Link.

  • Limitaciones de la publicación de la topología en la nube de Schneider Electric: todos los dispositivos deben conectarse al menos una vez al Panel Server para permitir que se publique la topología correcta en la nube de Schneider Electric.

Limitación en la configuración de la pasarela principal/secundaria

  • El Panel Server principal no puede mostrar y gestionar los valores de medición de las entradas digitales configuradas en la pasarela Panel Server secundaria. Se recomienda sustituir el Panel Server secundario por un dispositivo I/O Smart Link para permitir que las entradas y salidas de los canales configurados en el I/O Smart Link se muestren en las páginas web de Panel Server y se publique correctamente en cualquier aplicación de la nube asociada.

  • En una configuración con Enlace Panel Server y PowerTag, para dispositivos de energía conectados de forma descendente a un Enlace secundario PowerTag con una pasarela primaria Panel Server, las medidas Energía activa recibida y Energía activa entregada se muestran incorrectamente con un valor Sin datos (NaN) en la página web Supervisión y control de Panel Server. Además, estas mediciones no se publican en la aplicación ascendente.

    Como solución alternativa, vea los datos combinados Energía activa entregada + recibida, que se muestra correctamente con valores precisos en las páginas web Supervisión y control, Inicio y Tendencias, y se publican en la aplicación ascendente.

    NOTA: En EcoStruxure Energy Hub (EEH) los datos combinados Energía activa entregada + recibida no se muestran.

Limitaciones en los menús Tendencias e Inicio:

  • Durante un volcado de datos, en algunos casos, el panel no se carga debido a que se ha excedido el tiempo de espera. Cuando finaliza el proceso de volcado de datos, se carga el panel.

  • Al activar la publicación mediante Servicio de alarmas por e-mail o Servicios en la nube de Schneider por primera vez, es posible que reciba una gran cantidad de correos electrónicos relacionados con alarmas antiguas y existentes, especialmente en el caso de un largo historial local. Esto solo ocurre una vez cuando se activa la publicación.

  • En la versión de firmware 001.007.000, las mediciones muestreadas (por ejemplo, la fase de tensión a escala completa de la entrada del portador (dbV o dB)) se tratan como datos agregados. Como resultado, se muestra un mensaje Solicitud no válida al ver los datos en la página web Tendencias. Actualice a la versión de firmware 001.008.000 o superior para resolver el problema.

  • En el menú Tendencias , es posible que se propongan algunos datos en el menú de filtro cuando no corresponda. Por ejemplo, Número de cierres del interruptor sin reinicio y Recuento de disparos del interruptor se muestran erróneamente en el menú de filtro de datos para dispositivos conectados de forma descendente a una pasarela I/O Smart Link. La selección de dichos filtros no tiene ningún impacto en los datos que se muestran en los gráficos de tendencias.

Limitaciones en modelos de dispositivos personalizados

  • Debido a la actualización del formato de los modelos de dispositivos personalizados, los modelos creados antes de octubre de 2025 no pueden importarse en Panel Server desde la herramienta EPC Web. El formato actualizado para los modelos de dispositivos personalizados es compatible con la versión de firmware de Panel Server 002.004.000 o posterior.

    Para obtener información sobre la creación y modificación de modelos de dispositivos personalizados en la herramienta EPC Web, consulte EPC Web.

  • Las versiones actuales y disponibles de los modelos en Panel Server se indican con un icono de formato obsoleto en la tabla de modelos de dispositivos personalizados de las páginas web de Panel Server. Se siguen admitiendo.

  • El cambio entre versiones en las páginas web de Panel Server dependerá del formato de las versiones actuales y disponibles, tal como se indica en la tabla siguiente:

    Versión actual Versión disponible ¿Puede cambiarse?

    Formato obsoleto

    Formato obsoleto

    Formato obsoleto

    Formato actualizado

    Formato actualizado

    Formato obsoleto

    No

    Formato actualizado

    Formato actualizado

    Para obtener una explicación detallada de los modelos de dispositivos personalizados compatibles y las acciones asociadas, consulte Modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Compatibilidad con modelos personalizados existentes después de una actualización de firmware:

    1. Después de actualizar el firmware del Panel Server, si los dispositivos asociados a un modelo personalizado muestran datos erróneos o el modelo personalizado ya no se puede importar a páginas web, actualice y vuelva a generar el modelo personalizado mediante EPC-Web.

    2. Vuelva a importar el modelo personalizado al Panel Server.

    3. Realice una acción Cambiar versiones y actualizar para el modelo personalizado.

  • Publicar la identificación del dispositivo dinámicamente: Panel Server recupera los datos de identificación de los dispositivos dinámicamente desde el dispositivo, con las siguientes excepciones:

    • Nombre de la aplicación de usuario

    • Familia de dispositivos

    Los siguientes valores estáticos en modelos de dispositivos personalizados no son compatibles con Panel Server:

    • Revisión de hardware

    • Revisión de software

  • Las unidades definidas en la medición personalizada no se publican en la nube.

  • Para dispositivos inalámbricos conectados en una pasarela secundaria, si un modelo personalizado utiliza el mismo nombre que un modelo predefinido y los dispositivos ya están asociados con el modelo predefinido, siga este procedimiento para cargar el modelo personalizado:

    1. Ponga fuera de servicio cualquier dispositivo que ya esté asociado con el modelo predefinido.

    2. Cargue el modelo personalizado en Panel Server.

    3. Asocie los dispositivos al modelo personalizado recién cargado.

    4. Publique la topología en caso de utilizar Panel Server con una aplicación de nube de Schneider Electric como EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitaciones en el muestreo de datos, el registro de datos y las alarmas

  • Las alarmas no se registran ni se publican para dispositivos que tienen el estado Desconectado en el momento en que la configuración remota es recibida por el Panel Server tras publicar una topología.

    Compruebe que todos los dispositivos están conectados antes de publicar una topología.

  • Las alarmas de pérdida de comunicación erróneas pueden visualizarse brevemente al arrancar el Panel Server después de un ciclo de energía. Las alarmas erróneas desaparecen después de unos segundos. Si se seleccionan las alarmas para su publicación, el aspecto y la desaparición se historizan. Esto no afecta a otras alarmas.

  • En algunos dispositivos inalámbricos, las alarmas de sobretensión e subtensión pueden seleccionarse y no editarse, incluso si el valor de tensión nominal no se ha configurado para ese dispositivo.

    Solución:

    1. Configure una tensión nominal para esos dispositivos. El campo se vuelve obligatorio (indicado con una estrella roja).

    2. En las páginas web Gestión de datos > Alarmas, las alarmas de sobretensión e subtensión se pueden editar y marcar o desmarcar.

  • Tras modificar la configuración de muestreo de datos de un dispositivo, las siguientes páginas web de Panel Server se congelarán y no estarán disponibles mientras se aplican los cambios:

    • Página Inicio

    • Tendencias

    • Páginas Gestión de datos

    • Backup y restauración

    • Modelos personalizados

  • Si el usuario cambia la tasa de muestreo de una medición de datos, se pueden observar los siguientes comportamientos:

    • Podrían insertarse valores "NaN" o interpolados en los datos registrados en lugar del valor existente, lo cual indica que la medición de los datos ya no es correcta ni fiable.

    • Para datos de energía o acumulados:

      • En las tendencias de datos, pueden crearse tendencias no lineales donde se espera que sean lineales, ya que los puntos de datos donde no existen datos históricos se duplican a partir de los puntos de datos existentes

      • Podrá sustituirse un valor "Nan" por otro nuevo, lo cual daría lugar a tendencias no lineales

  • La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear al mismo tiempo está limitada a 5000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.

  • La cantidad de alarmas individuales que se pueden seleccionar para su publicación está limitada a 500. Entre las 500 alarmas, un máximo de 300 pueden ser de dispositivos Modbus-SL.

Limitaciones en dispositivos Modbus

Limitaciones en dispositivos Acti9 Smartlink Modbus:

  • Para heredar dispositivos Acti9 Smartlink Modbus, si Panel Server no puede leer la versión de hardware porque hay caracteres UTF-8 no estándar, se muestra un carácter de reemplazo (�) en Identificación > Revisión de hardware en las páginas web. Anteriormente, los caracteres no estándar no se decodificaban y se mostraba Sin datos.

Limitaciones en dispositivos I/O Smart Link:

  • Al poner en marcha un I/O Smart Link (como reemplazo de un Acti9 Smartlink Modbus heredado con versión de firmware 001.003.nnn) en el software EcoStruxure Power Commission, dejar Ninguno en la línea Elemento de señal genera un error cuando el dispositivo se pone en marcha en el Panel Server. La configuración de puesta en marcha de I/O Smart Link no se puede guardar en el Panel Server.

  • Los dispositivos I/O Smart Link admiten los siguientes caracteres especiales:

    ASCII

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    11

    12

    13

    14

    15

    30

    32

    33

    61

    63

    64

    93

    95

    Carácter

    espacio

    !

    #

    $

    %

    &

    *

    +

    ,

    -

    .

    =

    ?

    @

    \

    ^

    _

    |

    ~

  • Tiempo de operación, contador de operación y contador de disparo no disponibles para Dispositivos cableados y E/S estándar.

Limitaciones en los interruptores automáticos marco P/R MasterPacT NT/NW, ComPacT NS y PowerPacT. Para obtener más información sobre qué unidades de disparo e interfaces son compatibles, consulte:

NOTA: Al añadir manualmente un dispositivo Modbus, asegúrese de seleccionar el modelo de dispositivo correcto en la lista Dispositivo. El nombre del modelo del dispositivo incluye información sobre la unidad de disparo y la interfaz o el módulo de conexión.

Limitaciones en los dispositivos inalámbricos

  • Para dispositivos de pulsador ZBRT, la comunicación con los botones se pierde cuando el Panel Server cambia de un canal a otro. Ponga fuera de servicio el ZBRT (consulte la hoja de instrucciones NNZ21729 del módulo de puesta en marcha ZBRZ) y detecte los dispositivos ZBRT nuevamente para restablecer la comunicación.

  • Para dispositivos Exiway Link, el valor del estado de luz (activado, desactivado) es relevante solo cuando el dispositivo no está en modo de emergencia.

  • En una configuración de pasarela Panel Server principal/secundaria, la modificación de un ajuste contextualizado de un dispositivo para el Panel Server secundario (por ejemplo, la posición auxiliar modificada de SD a SDE) no se reflejará automáticamente en la pasarela principal. Es necesaria una actualización manual en el Panel Server principal para mostrar las modificaciones.

  • Equipo auxiliar indicadores inalámbricos: el Panel Server no gestiona la notificación de alarmas por correo electrónico ni para las aplicaciones en la nube de Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Si hay conectado un dispositivo PowerTag Control a una pasarela secundaria:

      • Sin detección automática.

      • No se publican datos en la pasarela principal. Para poder publicar en el nivel de pasarela principal, se debe desarrollar un modelo personalizado para la pasarela principal.

  • PowerTag Display: no es compatible con Panel Server Advanced.

Limitaciones en dispositivos de entrada configurados como contador de pulsos

Según el idioma del navegador, al introducir un valor en el campo Peso de pulso, para añadir un valor decimal (por ejemplo, 1,5), puede que deba copiar y pegar el valor en el campo. Puede aparecer un mensaje de error para indicar que el valor no es válido, pero se utiliza para el cálculo del consumo y el flujo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.