DOCA0248ES-17

Principales correcciones para la versión de firmware 002.003.000

@experts: fixes are described as the issue that was experienced, not the fix.

Los siguientes errores se han corregido en la versión de firmware 002.003.000:

  • Inestabilidad experimentada con la conexión a la infraestructura Wi-Fi

  • Algunos modelos personalizados creados con la herramienta EPC-Web después de enero de 2025 no eran compatibles con Panel Server al ejecutar la versión de firmware 002.001.000. El modelo personalizado no se ha importado correctamente. Para obtener más información sobre la compatibilidad, consulte la tabla de compatibilidad de modelos personalizados en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Para los dispositivos configurados como E/S estándar y con contextualización de E/S establecida como Arranque del motor, los valores disponibles eran Encendido o Apagado y se generó una alarma cuando el estado pasó de Encendido a Apagado. A partir de la versión del firmware 002.003.000 de Panel Server, los valores disponibles son Iniciado y No iniciado y se genera una alarma cuando el estado pasa de No iniciado a Iniciado. Los datos históricos mantienen la terminología heredada para datos y eventos antes de la actualización a la versión de firmware 002.003.000, y la nueva terminología para datos y eventos después de la actualización.

    NOTA: Compruebe que su configuración tenga en cuenta este cambio para evitar alarmas falsas.
  • Cuando se utilizaba la contextualización de E/S personalizada de un dispositivo contador de pulsos conectado a la entrada integrada del Panel Server, el formato de los archivos CSV publicados a través de SFTP no era coherente con el formato que se ve con la versión de firmware 001.006.000. Para ver la etiqueta de datos IoCountMeasurement en los scripts CSV, debe introducir IoCountMeasurement en el campoNombre del elemento de contaje de consumo en las páginas web de Panel Server en Configuración > Gestión de entradas integrada.

    IMPORTANTE: A partir de la versión de firmware 002.001.000 de Panel Server, el archivo csv muestra Measurement.IoCountMeasurement como etiqueta de datos de encabezado de columna para el parámetro IoCountMeasurement. Reasigne las aplicaciones ETL para tener en cuenta esta diferencia.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.