DOCA0248ES-18

Nuevas características de la versión de firmware 002.005.000

  • Mejoras de seguridad en EcoStruxure Panel Server:

  • La información sobre el consumo se ha mejorado con información detallada acerca del consumo por zona, que se muestra como gráfico independiente en la página Inicio, sumado al gráfico por uso existente. Al hacer clic en uno de los elementos de leyenda de cualquier gráfico (un uso o una zona), se muestra una pantalla con información detallada acerca del consumo en ese uso o esa zona.

    El gráfico de consumo por uso también contiene la siguiente información, además del consumo total por usos principales:

    • Energía activa para Principal/entrante durante el periodo seleccionado.

    • La diferencia, si la hay, entre la energía activa para Principal/entrante y la energía activa total consumida por todos los usos, con un símbolo de alerta, para resaltar que el consumo no se supervisa al 100 % en su Panel Server.

  • La página Tendencias se ha mejorado con la posibilidad de ver datos agregados por zona además de por uso. Puede mostrar datos de las siguientes maneras:

    • Todos los usos o Todas las zonas

    • Usos principales o Zonas principales

    • Una selección de usos o zonas individuales

    También puede mostrar el Uso principal/entrante.

    Si decide mostrar datos por uso, puede filtrar por zona, y viceversa. Así, puede controlar el consumo con más precisión y flexibilidad.

  • Se ha añadido selección dinámica de antena cuando se selecciona la antena interna. Esta es una función avanzada desactivada de forma predeterminada. Debe usarse con configuraciones específicas con sensores TH110 y CL110, donde se observan problemas de desvanecimiento. Para obtener más información, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Las siguientes alarmas son compatibles con MasterPacT MTZ con unidad de control Micrologic Active E:

    • Alarma de protección contra infratensión de 1 fase

    • Alarma de protección contra infratensión de todas las fases

    • Alarma de protección contra sobretensión de 1 fase

    • Alarma de protección contra sobretensión de todas las fases

Nuevos dispositivos compatibles

Compatibilidad con dispositivos Modbus TCP/IP medidores de energía PowerLogic serie EM3570 para montaje en carril DIN con Ethernet:

  • METSEEM3570

  • METSEEM3570A

  • METSEEM3570X

  • METSEEM3570AX

Mejoras en la interfaz de usuario

Mejora en la representación de las siguientes imágenes del dispositivo PowerTag:

  • LV434020 PowerTag M250 3P 250A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434022 PowerTag M630 3P 630A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434021 PowerTag M250 3P+N 250A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434023 PowerTag M630 3P+N 630A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

Problemas identificados

  • Dispositivos afectados por el problema: hasta ahora, PAS800 puertas de enlace.

    • Frecuencia: Raro

    • Estado de funcionamiento de Panel Server:

      • Funcionalidades limitadas

      • Pérdida de la contraseña tras reiniciar el sistema

      • La contraseña se restablece a los valores predeterminados tras reiniciar el sistema.

    Si se ve afectado, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Schneider Electric

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.