DOCA0248ES-17

Nuevas características de la versión de firmware 002.003.000

  • Mejoras de seguridad en EcoStruxure Panel Server:

    • Parche de seguridad

  • Se ha añadido compatibilidad con un dispositivo serie Modbus asociado a varias medidas. Las medidas deben compartir el mismo ID de unidad y añadirse utilizando modelos personalizados. Por ejemplo, el medidor de circuitos múltiples Rayleigh puede configurarse como:

    • 2 circuitos trifásicos, que utilizan 2 modelos personalizados específicos

    • 6 circuitos monofásicos, que utilizan 6 modelos personalizados específicos

    Los 2 o 6 circuitos se añaden manualmente al Panel Server como dispositivos Modbus en Ajustes > Dispositivos Modbus > Modbus TCP/IP > Adición manual mediante un modelo personalizado específico para cada circuito. Los 2 o 6 dispositivos deben compartir lo mismo:

    • ID de unidad

    • Dirección IP

    • Puerto

  • Información de contextualización mejorada: El nombre de alarma está disponible en las notificaciones de alarma enviadas a las aplicaciones en la nube y por correo electrónico para los siguientes dispositivos:

    • Dispositivos conectados a las entradas digitales 1 y 2 configurados como E/S estándar

    • Dispositivos conectados a las entradas digitales 1 y 2 de los canales de dispositivos E/S Smart Link, Acti9 Smartlink Modbus, Acti9 Smartlink SI B

    • Dispositivos conectados a las entradas digitales 1 y 2 de PowerTag C 2DI

    • Dispositivos conectados a la entrada digital de PowerTag C IO (si la salida está configurada sin bucle de retroalimentación)

    • Equipo auxiliar de señalización inalámbrica para ComPacT NSXm y PowerPacT B-frame

    • Equipo auxiliar de señalización inalámbrica para ComPacT NSX, PowerPacT H-, J-, L-frame, ComPacT NS y PowerPacT M-, P-frame

  • Código lógico introducido INT64ToFloat32 para convertir valores INT64 en valores Float32.

  • Los siguientes modelos de dispositivos integrados Modbus obsoletos ya no son compatibles:

    • apas

    • bpas

    • bcpm a

    • bcpm b

    • bcpm c

    • masterpact_nt_nw_a (MasterPacT NT/NW con Micrologic A conectado directamente a la línea serie BCM ULP sin interfaz IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_e (MasterPacT NT/NW con Micrologic E conectado directamente a la línea serie BCM ULP sin interfaz IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_h (MasterPacT NT/NW con Micrologic H conectado directamente a la línea serie BCM ULP sin interfaz IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_p (MasterPacT NT/NW con Micrologic P conectado directamente a la línea serie BCM ULP sin interfaz IFE/IFM)

    Los dispositivos asociados a estos modelos obsoletos se enumeran a partir de ahora como dispositivos desconocidos. Se conservan las alarmas históricas.

    Si utiliza estos modelos de dispositivo, exporte los datos asociados antes de actualizar el firmware de Panel Server. Tras la actualización del firmware, elimine los dispositivos desconocidos y añádalos manualmente creando un modelo de dispositivo personalizado o mediante un modelo integrado existente. Consulte la lista de interruptores automáticos compatibles y unidades de control asociadas.

  • Las siguientes mediciones asociadas a dispositivos MasterPacT MTZ ya no son compatibles:

    • Durabilidad total del interruptor automático

    • Relación de desgaste cargado de vida útil del interruptor automático

    • Número de operaciones con carga > 0

    • Relación de desgaste de vida útil del interruptor automático (con y sin carga)

  • Gestión de mediciones de interruptores automáticos MasterPacT MTZ conectados a través de interfaces IFE, EIFE o IFM. Actualice la interfaz a la versión más reciente compatible para garantizar una visualización correcta de los datos:

    • Para las interfaces IFE y EIFE, actualice la interfaz a la versión de firmware 003.009.010 o posterior

    • Para las interfaces IFM, actualice la interfaz a la versión de firmware 003.001.010 o posterior

  • Hay ajustes de Modbus adicionales disponibles para los registros Modbus a través de la dirección Modbus 255. Se pueden consultar los siguientes parámetros:

    • Ajustes del servidor Modbus TCP/IP:

      • Tiempo de espera de mensaje (servidor Modbus TCP/IP)

    • Ajustes del cliente Modbus TCP/IP:

      • Tiempo de espera del cliente Modbus TCP/IP

      • Tiempo de espera de mensaje de la petición del cliente Modbus TCP/IP

    • Ajustes de Modbus SL para comunicación aguas abajo:

      • Intervalo silencioso tras el fin del paquete Modbus SL

      • Retraso entre paquetes Modbus SL

      • Conexión/desconexión de la resistencia de terminación RS485

      • Estado de línea de transmisión

    • Configuración del cliente Modbus SL

      • Tiempo de espera de mensaje de la petición Modbus SL

  • Para entradas digitales integradas de Panel Server que se configuran como contador de pulsos, Volumen de agua y Volumen de gas se pueden mostrar y publicar con registros Modbus Float32 para mejorar la precisión hasta tres posiciones decimales. También están disponibles los registros Modbus INT64 existentes. Para obtener más información, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Nuevos dispositivos inalámbricos compatibles

  • Las siguientes referencias de sensores de temperatura inalámbricos PowerLogic Thermal Tag

    • Sensor térmico inalámbrico con alimentación propia SPTH150S

    • Sensor térmico inalámbrico con alimentación propia mediante 3 sondas SPTH150M

    • Sensor térmico inalámbrico con 4 sondas SPTH200M

  • Las siguientes referencias de Acti9 Active iCV40H ARC sin alarma de protección de sobretensión:

    • A9TDNC606

    • A9TDNC610

    • A9TDNC616

    • A9TDNC625

    • A9TDNC632

    • A9TDNC640

    • A9TDND606

    • A9TDND610

    • A9TDND616

    • A9TDND620

    • A9TDND625

    • A9TDND632

Nuevos dispositivos Modbus compatibles

  • Las siguientes referencias de contadores de energía EM3100, EM3200, EM3300, EM3400 y EM3700 PowerLogic. Los dispositivos pueden detectarse con Panel Server mediante el modelo de dispositivo integrado em3000:

    • METSEEM3122

    • METSEEM3224

    • METSEEM3322

    • METSEEM3424

    • METSEEM3724

Mejoras en la interfaz de usuario

  • Mejora de la experiencia del usuario en las páginas del dispositivo al añadir un icono para contraer el panel izquierdo (árbol de dispositivos) y maximizar el espacio de pantalla.

  • Encabezado de la página web mejorado con reorganización de la visualización del estado del servicio. La lista desplegable de servicios en el encabezado de la página ofrece un resumen del estado a través de un icono y un enlace a la página Ajustes de cada servicio.

  • En Ajustes > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos > Adición manual, se ha añadido una función de búsqueda en la lista Dispositivo para facilitar la búsqueda de dispositivos.

  • En Supervisión y control > Vista de varios dispositivos, se ha añadido la información de Rango del dispositivo a la descripción general para mejorar el contexto.

  • Experiencia de usuario mejorada en Ajustes > Dispositivos inalámbricos > Detección mediante la adición de texto para aclarar el uso de métodos de detección.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.