DOCA0248FR-14

Nouvelles fonctionnalités

  • Publication de données via HTTPS, avec autorité de certificat public.

  • Amélioration de la sécurité pour la réclamation de Panel Server depuis EcoStruxure Energy Hub : La procédure de réclamation utilise le code d'appareil en plus du numéro de série du Panel Server. Le code d'appareil est disponible avec le numéro de série :

    • En scannant le code QR situé à l'avant du Panel Server

    • sur les pages Web Panel Server avec les données d'identification de Panel Server

  • Pour les appareils PowerTag C I/O, envoyer une planification pour le contrôle de sortie à partir du cloud. Une fois reçue et active, la fonction permet au Panel Server d'exécuter à distance des ordres de contrôle planifiés, même si la connexion au cloud est interrompue.

  • Amélioration de la gestion des configurations distantes envoyées à partir d'une application cloud : Pour les configurations non valides, une erreur est consignée dans le fichier de diagnostic automatique et un feedback est envoyé à l'application cloud pour améliorer le dépannage.

  • Après la publication d'une topologie sur le cloud Schneider Electric et la réception de la configuration distante associée, le Panel Server affiche les informations suivantes dans Paramètres > Publication de données > Topologie :

    • Etat de la dernière configuration distante

    • Date de la dernière configuration à distance réussie

  • Pour les appareils PowerTag, ajout de la réinitialisation des compteurs d'énergie à partir du widget Energie dans Surveillance et contrôle, avec message de confirmation.

  • Nouvelles mesures ajoutées pour les appareils sans fil applicables :

    • Demande de puissance active

    • Pic de demande de puissance active avec date et heure d'occurrence

    • Réinitialisation du pic de demande de puissance active

      • par appareil dans la page de l'appareil sous Surveillance et contrôle

      • pour tous les appareils associés sous Paramètres > Appareils sans fil > Gestion des mesures

  • L’intervalle de calcul de la demande peut être réglé dans Paramètres > Appareils sans fil > Gestion des mesures

  • Ajout de la centrale de mesure iEM2455 comme appareil pris en charge

  • Amélioration des modèles personnalisés : Prise en charge du code logique SMOD10K pour la mesure des données dans un modèle d'appareil personnalisé créé à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission et importé dans le Panel Server

  • Amélioration de l'expérience utilisateur dans les pages Web Panel Server

    • Les unités d'énergie sont affichées de manière plus cohérente dans la page Tendances.

    • Les filtres sélectionnés dans la page Tendances sont conservés lors du changement d'écran ou de sélection d'appareil.

    • Le même code couleur est utilisé pour les alarmes dans les différentes pages Web

    • Dans la page Surveillance et contrôle, seules les mesures correspondant à l'appareil sélectionné sont affichées dans l'onglet Données avancées, pour une meilleure lisibilité

    • Dans la page Maintenance, le numéro de série du Panel Server s'affiche lorsque le Centre de contact client de Schneider Electric est autorisé à accéder au Panel Server à distance.

    • Icône triangulaire "Aucune donnée" remplacée par l'icône d'avertissement standard.

  • Journaux de diagnostic améliorés pour une meilleure expérience de débogage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?