DOCA0211PT-14

Eliminação do dispositivo

O EcoStruxure Panel Server contém informações confidenciais configuradas durante a colocação em funcionamento, registos e valores de dados recentes. Por exemplo, estas informações podem incluir topologia de dispositivos Modbus, redes sem fios, palavras-passe Wi-Fi ou consumos de energia medidos.

É necessário executar uma reposição de fábrica antes de eliminar o EcoStruxure Panel Server. Quando executar este procedimento, deve ter acesso físico para reiniciar o ciclo de energia EcoStruxure Panel Server. Veja como repor o EcoStruxure Panel Server para as definições de fábrica no DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.