DOCA0211PT-14

Caraterísticas do dispositivo

Descrição geral

O EcoStruxure Panel Server está equipado com funcionalidades de segurança ativadas. Estas funcionalidades encontram-se num estado predefinido e podem ser modificadas para satisfazer as suas necessidades de instalação. O Panel Server só deve ser configurado e definido por pessoal qualificado, uma vez que a desativação ou alteração das definições afeta a robustez da segurança em geral do Panel Server e da segurança da sua rede.

Consulte este manual em conjunto com o DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador para obter uma configuração pormenorizada das funções e definições do Panel Server.

Interfaces do EcoStruxure Panel Server

A tabela seguinte resume as arquiteturas de comunicação disponíveis no Panel Server por modelo:

Caraterística EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

10/100BASE-T Ethernet

Uma porta RJ45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duas portas RJ45

-

Conetividade Modbus TCP/IP a montante

Conetividade Wi-Fi a montante

-

-

Conetividade Modbus TCP/IP a jusante

-

Conetividade IEEE 802.15.4 a jusante

-

-

Conetividade Modbus-SL a jusante

-

Duas entradas digitais (para WAGES (água, ar, gás, eletricidade, vapor))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antena de Wi-Fi interna

-

-

-

Antena externa IEEE 802.15.4

-

-

-

-

-

-

Ponto de acesso Wi-Fi

-

-

Notificação de alarmes por e-mail

-

-

-

-

-

-

-

-

Publicação no servidor SFTP ou HTTPS

Convenção

O EcoStruxure Panel Server é doravante referido como Panel Server.

Protocolos suportados

O EcoStruxure Panel Server suporta os seguintes protocolos:

  • DHCP para endereçamento IP de rede

  • DNS para resolução de nomes de rede

  • DPWS para deteção de rede

  • HTTPS (TLS v1.2) para configuração através de ferramentas de configuração e páginas Web integradas

  • IEEE 802.15.4 para comunicação sem fios utilizando comunicação por radiofrequência banda ISM 2.4 GHz (não disponível para os modelos Wired by Design)

  • Modbus TCP e Modbus-SL para comunicações com outros dispositivos de tecnologia operacional (OT)

  • NTP para sincronização de hora

  • RSTP para permitir topologias em anel Ethernet robustas para aplicações críticas

  • SFTP para publicação de ficheiros .CSV num servidor SFTP

  • Cliente VPN para acesso remoto (aberto ao Centro de apoio ao cliente da Schneider Electric)

  • WPA2 e WPA para comunicação Wi-Fi (não disponível para os modelos Wired by Design)

Funcionalidades de segurança

O EcoStruxure Panel Server suporta as seguintes funcionalidades de segurança:

  • Apenas o firmware com assinatura digital da Schneider Electric pode ser instalado no Panel Server.

  • Em cada inicialização, a assinatura digital do firmware é validada antes da execução, para ajudar a garantir que não foi adulterada.

  • As palavras-passe do utilizador são armazenadas como palavras-passe em salt e em hash (SHA256).

  • O botão Reiniciar permite apagar todas as informações do Panel Server.

  • O dispositivo tem um relógio interno e memoriza a data e hora durante alguns meses sem energia.

  • A chave de autenticidade do Panel Server é armazenada num chip com certificação Common Criteria CC EAL6+ de elevada segurança.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.