DOCA0211PT-14

Verificação da funcionalidade de segurança

Os seguintes testes permitem-lhe verificar o funcionamento pretendido das funções de segurança através das páginas Web do EcoStruxure Panel Server.

Autenticação Web

  1. Tente iniciar sessão nas páginas Web EcoStruxure Panel Serversem palavra-passe ou introduza uma palavra-passe incorreta.

    Resultado: O EcoStruxure Panel Server não lhe fornece acesso às páginas Web.

  2. Repita esta ação mais 9 vezes.

    Resultado: O EcoStruxure Panel Server bloqueia durante 10 minutos.

  3. Tente novamente 5 vezes.

    Resultado: O EcoStruxure Panel Server bloqueia durante 60 minutos.

Autorização Web

  1. Inicie sessão nas páginas Web EcoStruxure Panel Server.

  2. Marcar uma página Web (por exemplo, Definições)

  3. Abra uma janela de navegação privada no browser e abra a página Web marcada anteriormente.

    Resultado: Não é possível aceder à página Web, mas é redirecionado para a página de início de sessão.

Auditoria

  1. Após alguns ou todos os testes anteriores, aceda à página Web Registos.

  2. Transfira os ficheiros de registo.

  3. Verifique se as tentativas falhadas estão indicadas nos registos.

Atualização de firmware

  1. Vá para a página Web Atualização de firmware.

  2. Carregue um ficheiro aleatório (por exemplo, uma imagem ou um documento de texto).

    Resultado: O EcoStruxure Panel Server comunica uma assinatura incorreta.

  3. Aceda aos registos de auditoria.

  4. Verifique se a atualização de firmware falhada está presente nos registos.

Desativar serviços

  1. Para aceder ao menu para desativar os serviços, selecione Definições > Comunicação de rede > DPWS.

  2. Ligue um PC com o sistema operativo Windows à mesma rede local.

  3. Clique em Rede a partir do Explorador de ficheiros.

    Resultado: O EcoStruxure Panel Server não foi detetado e, por conseguinte, não aparece na lista de dispositivos na rede.

Desativar serviços sem fios

Para aceder aos menus para desativar temporariamente os serviços sem fios:

  • No que respeita à Wi-Fi, navegue para Definições > Comunicação de rede > Wi-Fi, clique no botão Ativação da Wi-Fi e guarde as alterações.

    Resultado: Na interface de gestão do ponto de acesso de Wi-Fi, não existe um EcoStruxure Panel Server ligado.

  • No que respeita a IEEE 802.15.4, navegue para Definições > Dispositivos sem fios > Configuração de rede, clique no cursor deslize Ativação sem fios e guarde as alterações.

    Resultado: Todos os dispositivos sem fios listados em Definições > Dispositivos sem fios > Dispositivos sem fios indicam o estado Não ligado após um determinado período de tempo, dependendo do dispositivo sem fios (consulte a documentação do dispositivo para obter mais detalhes).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.