DOCA0211PT-14

Segurança física do dispositivo

Etiqueta de indicação de adulteração

O EcoStruxure Panel Server tem uma etiqueta de indicação de adulteração que ajuda a proteger a segurança física do dispositivo. Deve estar limpa e não apresentar sinais de adulteração (por exemplo, rasgos, danos ou riscos). A Schneider Electric não aconselha a utilização de um dispositivo que tenha sido visivelmente adulterado.

Instalação

Para ajudar a proteger a segurança física do dispositivo, aconselha-se a seguinte instalação:

  • Instale o EcoStruxure Panel Server num armário protegido de maneira adequada ao nível de risco da instalação (por exemplo, um armário com cadeado ou chave).

  • Se o EcoStruxure Panel Server estiver montado num quadro elétrico, instale o quadro elétrico numa sala segura (por exemplo, com porta ou câmara bloqueada).

NOTA: A proteção da segurança física do dispositivo inclui a proteção do código QR. O código QR permite acesso ao código do dispositivo do Panel Server, que deve ser considerado como uma credencial para o dispositivo. É utilizado:
  • Na reivindicação segura do dispositivo para aplicações na nuvem

  • Como palavra-passe para ligação ao ponto de acesso Wi-Fi

Gestão de palavras-passe

Para ajudar a proteger o dispositivo de ataques maliciosos, altere a palavra-passe de utilizador e palavra-passe do ponto de acesso Wi-Fi Panel Server utilizando as páginas Web Panel Server.

A palavra-passe de utilizador e a palavra-passe de SupportUser devem estar em conformidade com as seguintes regras:

  • Entre 8 e 50 carateres

  • Deve conter pelo menos três dos seguintes tipos de carateres:

    • Maiúsculas

    • Minúsculas

    • Dígitos

    • Carateres especiais (limitados ao caráter de espaço e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)

A palavra-passe do ponto de acesso Wi-Fi deve estar em conformidade com as seguintes regras:

  • Entre 8 e 32 carateres

  • Deve conter pelo menos um dos seguintes tipos de carateres:

    • Maiúsculas

    • Minúsculas

    • Dígitos

  • Pode conter carateres especiais (limitados a carateres de espaço e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Função de cópia de segurança

Quando transferir um ficheiro de cópia de segurança, encripte o ficheiro com uma palavra-passe segura, composta por:

  • Entre 6 e 32 carateres

  • Pelo menos um dos seguintes tipos de carateres:

    • Maiúsculas

    • Minúsculas

  • Carateres especiais (limitados ao caráter de espaço e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.