DOCA0211PT-14

Desativar funcionalidades não utilizadas

O EcoStruxure Panel Server permite desativar portas/serviços não utilizados para ajudar a minimizar os caminhos para atacantes maliciosos.

É recomendável desativar:

  • Ativação Wi-Fi e infraestrutura Wi-Fi. A Wi-Fi pode ser desativada de maneira permanente, se necessário.

  • Ponto de acesso Wi-Fi (ativado por predefinição). Quando o ponto de acesso estiver desativado, premir o botão na parte dianteira do Panel Server não aciona a ativação do ponto de acesso. A desativação da ativação Wi-Fi também desativa o ponto de acesso Wi-Fi e interrompe qualquer ligação ativa.

  • IEEE 802.15.4 (não ativa por predefinição). A norma IEEE 802.15.4 pode ser desativada de maneira permanente.

  • Serviços de gateway Modbus (ativos por predefinição). Pode ser desativado em cada interface (Ethernet 1, Ethernet 2 e/ou Wi-Fi) nas páginas Web do Panel Server.

  • Protocolo de deteção DPWS através de IP v4/6 (ativo por predefinição)

  • RSTP Rapid Spanning Tree Protocol (não ativo por predefinição)

NOTA: Wi-Fi e IEEE 802.15.4 estão indisponíveis nativamente nos modelos Wired by Design (WD), que não têm chipset sem fios.

Para obter mais informações sobre como desativar as funcionalidades não utilizadas do EcoStruxure Panel Server, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.