DOCA0184PT-04

Descrição da aplicação

  • A aplicação divide-se em 7 passos.

  • A navegação dentro dos passos é possível utilizando os separadores no topo de cada página.

  • Outras funções que podem ser consultadas em cada página da aplicação:

    • Registo

    • Iniciar sessão e terminar sessão

    • Funcionalidades disponíveis para utilizadores registados:

      • Guardar um projeto na nuvem; Isto é implementado automaticamente a cada 2 minutos, ao alternar entre as etapas na aplicação e manualmente, acionando o ícone correspondente.

      • Guardar um projeto no computador

      • Notas em texto livre

      • O meu perfil, inserir descontos por família de produtos para obter a lista de material em preços líquidos; inserir os dados da empresa para serem exibidos no relatório do projeto. A informação da empresa (morada, e-mail, logotipo, telefone..) pode ser adicionada de modo a aparecer na página de rosto dos documentos exportados (relatório de projeto e esquema unifilar)

    • Funcionalidades para todos os utilizadores:

      • Desenhos de referência

      • Ajuda: acesso a videos tutoriais, contactos Schneider Electric, Apoio ao Cliente

      • FAQ’s

      • Termos e condições

      • Proteção de dados

      • Acerca de...

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.