DOCA0184PT-04

Construir um diagrama elétrico

Para construir um diagrama do quadro: selecionar um bloco de função da lista, depois arraste-o solte-o sobre qualquer + que apareça enquanto o arrasta.

Para identificar o bloco no diagrama, é útil nomear o bloco na parte inferior com um texto livre com um máximo de 35 caracteres.

A designação é automaticamente reportada no diagrama elétrico de uma linha e na vista frontal.

Um botão à direita do espaço de designação permite-lhe mostrar ou esconder os blocos localizados a jusante.

É possível alterar a organização do diagrama elétrico:

  • mediante o arrastar de um bloco:

    • para o mover no diagrama elétrico, solte-o em qualquer + que apareça.

    • ◦ Tpara o colocar na Reserva e deslocá-lo para outro lugar no diagrama. As possibilidades de soltar o bloco depende por um lado, do bloco escolhido, por outro lado dos blocos já posicionados a montante e a jusante.

  • clicando no canto superior direito do bloco:

    • para cancelar

    • para duplicar uma cópia ou mais

    • para mover para a Reserva

Estas ações não podem ser aplicadas aos blocos de função cabeça de grupo, inversor de grupo e descarregadores de sobretensões.

Para o bloco de Circuitos múltiplos apenas estão diponíveis as opções de duplicar e apagar.

Todos os blocos a jusante são movidos, duplicados e cancelados simultaneamente com o bloco a montante.

Clique para desfazer qualquer operação.

Clique para refazer qualquer operação.

NOTA: Pode desfazer e refazer até 10 vezes.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.