DOCA0184PT-04

Vista dos Quadros elétricos

A vista de lista é dedicada à criação do(s) quadro(s) elétricos do projeto, a vista gráfica é dedicada à ligação entre os diferentes quadros elétricos (incluindo os existentes na instalação, se necessário).
  • Dados obrigatórios para cada quadro:

    • Nome do quadro.

    • Posição do quadro na instalação: quadro principal ou quadro secundário.

    • Número de fases na entrada do quadro.

  • Dados opcionais do quadro:

    • Valor da corrente de curto-circuito na entrada do quadro.

    • Valor da corrente de entrada no quadro.

Clicando no botão Criar um quadro na lista abre a página Quadros Elétricos.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.