DOCA0184PT-04

Estrutura do diagrama e princípio de utilização

Parte do esquema de cablagem já inclui a entrada, proteção contra sobretensões, cabeça de grupo com uma saída e linha de saída direta.

O bloco com a função entrada não pode ser removido do diagrama, mas pode ser substituído pelo Inversor de rede se necessário.

O esquema elétrico é construído através da adição de blocos de função a partir de uma lista. A lista de blocos está acessível na secção localizada no lado esquerdo da página:

  • Relés diferenciais

  • Cabeça de grupo

  • Saída

  • Interruptor diferencial

  • Commando da carga

  • Programação-Gestão

  • Medição de energia

  • Interruptor seccionador

  • Diversos

  • Medida – Sinalização

  • Múltiplos circuitos

  • Inversor de rede

  • Relé de proteção

Para cada bloco de função no esquema elétrico, o utilizador deve selecionar um produto da Schneider Electric, proposto pela seleção do catálogo Schneider Electric antes de passar à etapa seguinte da aplicação.

O bloco de função dos Circuitos Múltiplos a jusante é utilizado a jusante de um bloco de função de saída para apresentar a linha correspondente no esquema unifilar e não propõe qualquer gama de produtos.

Quaisquer alterações ao esquema elétrico e seleção de produtos num quadro deve realizar-se desde a página Diagrama do quadro associado.

Não é possível efetuar alterações a partir de qualquer outra página da aplicação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.