DOCA0184PT-04

Selecionar e montar elementos de Distribuição e Mecânicos

Para abrir o seletor de gamas de distribuição, clicar no botão Distribuição & Elementos Mecânicos > Distribuição.

É possível selecionar diretamente uma gama de blocos de distribuição, clicando na imagem da gama e validando.

Para selecionar uma gama, definir as características do bloco de distribuição na lista proposta, selecionar a gama não marcada com um símbolo laranja e validar.

A partir da área de trabalho, arraste e largue a distribuição no quadro (esta função não está disponível para pentes).

É necessário definir as características das áreas de distribuição na área selecionada.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.