DOCA0184PT-04

Lista de material

Esta seção mostra a lista de equipamentos do quadro.

A lista de produtos inclui o valor da lista de preços pública e o valor líquido de preços - apenas para utilizadores registados, calculado com taxa de desconto por família de produtos.

Quando um projeto tem de ser atualizado (projeto concebido antes de uma nova lista de preços ou uma nova taxa de desconto), uma informação é exibida no diagrama elétrico e na vista da lista de material. uma nova coluna aparece na lista de material para visualizar a nova lista de preços ou a nova taxa de desconto ou ambas. Uma vez que o utilizador tenha validado a atualização, todos os preços líquidos são atualizados com a nova lista de preços e com a nova taxa de desconto indicada.

Os valores da taxa de desconto podem ser carregados num ficheiro Excel clicando no canto superior esquerdo do ecrã, depois na secção O Meu Perfil.

Esta lista pode mostrar as referências:

  • Para um quadro

  • Para todos os quadros do projeto

A lista pode ser exibida de 2 maneiras:

  • Por quadro, agrupados por categoria de produto em cada quadro

  • Todas as referências de um quadro ou de todo o projeto

É possível acrescentar produtos aos quadros do projeto na secção de diversos materiais da lista de material.

Para os produtos da Schneider Electric, uma pesquisa rápida por referência exibirá automaticamente a descrição e o preço do produto e adicionará a quantidade desejada à lista de materiais.

Seja o produto:

  • Selecionado a partir do catálogo Schneider Electric

  • Selecionado por número de referência

  • Selecionado a partir dos produtos favoritos

  • Criado pelo utilizador, por exemplo, produtos de outros fornecedores

É possível aceder à documentação de um produto na lista de material fazendo clique sobre o número da referência.

Os produtos PowerTag são destacados com um pictograma de "rádio" sem fios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?