DOCA0184PT-04

Pré-visualização de impressão

Esta pré-visualização permite visualizar o número de páginas impressas relativas ao esquema unifilar. Este número de páginas pode ser otimizado de acordo com o número de colunas/dispositivos exibidos por página e o nível de legibilidade solicitado. A função de zoom +/- permite configurar o número de páginas.

Pode ver o esquema de circuitos múltiplos a jusante nos locais onde adicionou bloco no Diagrama.

O esquema unifilar pode ser gerado em formato .pdf fazendo clique no botão exportação; podendo também ser acedido na etapa Documentos.

O documento PDF gerado tem uma página de cabeçalho com:

  • O logótipo e os dados da empresa (se carregados na conta de utilizador).

  • A informação do projeto e a informação da tabela (dados obrigatórios e facultativos).

  • É reservada uma inserção para a gestão de versões e as modificações correspondentes.

Cada página subsequente contém, para além dos elementos do esquema unifilar, um rodapé com o logótipo da empresa do utilizador, o nome do projeto e a data de criação

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.