DOCA0184PT-04

Completar o quadro PrismaSeT

Para aceder á secção de elementos mecânicos, clicar em Distribuição & Elementos Mecânicos > Elementos Mecânicos.

Na seleção de elementos mecânicos, é possível completar o quadro de elétrico com:

  • Calha DIN e espelho frontal modular para espaço de reserva

  • Terminal de terra

  • Calha DIN e placas para os terminais

  • Espelho frontal

Uma escolha semelhante é proposta fazendo clique com o botão direito do rato, uma vez selecionado o involucro na face frontal.

Estes 4 elementos mecânicos podem ser modificados, selecionando-os na face frontal e depois clicando com o botão direito do rato sobre modificar o sistema de instalação.

Para a calha DIN e o espelho frontal modular, é proposta uma modificação da altura e a possibilidade de acrescentar espelhos(s) cego(s).

Para a calha DIN e os espelhos lisos para blocos terminais, é proposta uma modificação do comprimento da calha e da altura do espelho.

Para o espelho frontal, é proposta uma modificação da altura e do tipo de espelho (transparente, recortada).

O botão de adicionar espelhos frontais adiciona automaticamente as mesmas no espaço disponível.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.