DOCA0184ES-07

Construye el diagrama eléctrico

Para construir el diagrama eléctrico del panel: seleccione una tarjeta de función de la lista, a continuación, arrástrela y suéltela sobre cualquier + que aparezca mientras la está arrastrando.

Para identificar la tarjeta en el esquema eléctrico, resulta de utilidad nombrar la tarjeta en la parte inferior con un texto libre de un máximo de 35 caracteres.

La designación se informa automáticamente en el diagrama unifilar y en la vista frontal.

Un botón situado a la derecha del espacio de designación permite mostrar u ocultar las tarjetas de rol situadas aguas abajo.

Es posible cambiar la organización del esquema eléctrico:

  • mediante el arrastre de una tarjeta:

    • para moverla en el esquema eléctrico, dejarla caer sobre cualquier + que aparezca.

    • para ponerla en el banco de trabajo y moverla a otro lugar del diagrama eléctrico. Las posibilidades de posicionamiento dependen de la carta elegida por un lado y de las cartas ya colocadas aguas arriba y aguas abajo por otro lado.

  • haciendo clic en la esquina superior derecha de la tarjeta:

    • para cancelarla

    • para duplicar una copia o más

    • para enviarlo al espacio de trabajo

Esas acciones no se pueden aplicar a la tarjeta con la función de interruptor principal de cabecera, conmutadores ni protecciones de motor.

Para la tarjeta de circuitos múltiples, sólo las opciones de eliminar y de duplicar están disponible.

Todas las tarjetas ubicadas en sentido descendente se mueven, duplican y cancelan simultáneamente con la tarjeta en sentido ascendente.

Las etiquetas se reportan automáticamente en la ventana del diagrama unifilar y en la vista frontal. Un botón situado a la derecha de esta parte “etiqueta”, permite mostrar u ocultar las tarjetas de función situadas aguas abajo.

Haz click en para deshacer cualquier operación

Hac click en para rehacer cualquier operación

NOTA: Puedes deshacer hasta 10 pasos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.