DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

Om enheten

ELKO - SmartSensor lekkasje trådløs (heretter kalt sensor) har to sensorputer nederst på elementet som aktiveres når det er vann mellom putene. Sensorputene er nær gulvet når sensoren er plassert i driftsposisjon.

Når sensoren er koblet til Wiser Hub og registrerer vann på gulvet, sender sensoren ut en lydalarm og rapporterer hendelsen til appen via Wiser Hub. Alarmen stopper når sensoren fjernes fra vannkontakten.

TIPS: Hvis det registreres en vannlekkasje, vil sensoren utløse en alarm selv om den ikke er paret med Wiser Hub .

Sensorens funksjoner:

  • Registrerer vann og utløser alarmer, og sender informasjonen videre til Wiser Hub.

  • Sender informasjon om batterinivå og frakoblet sensorstatus til Wiser Hub.

Betjeningselementer

  1. Status-LED

  2. Funksjonstast

  3. Sensorputer

  4. Batteridekselskruer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?