DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

Opprette automatisering

En automatisering gjør at du kan gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen, utløses automatisk eller til planlagt tid. Ved å bruke Wiser-appen kan du lage automatiseringer basert på dine behov.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Automatiseringer > for å opprette en automatisering.
    MERK: Det kan legges til maksimalt 10 automatiseringer.
  3. Trykk på Hvis (A), og velg en av følgende betingelser (B):
    • Alle betingelser: Dette utløser en handling bare når alle betingelsene er oppfylt.
    • Enhver betingelse: Dette utløser en handling når minst én betingelse er oppfylt.
  4. Trykk på Legg til betingelser og velg en av følgende (D):
    • Endring av enhetsstatus: Velg en enhet for å aktivere automatisering.
    • Bortemodus: Aktiver / deaktiver bortemodus for å utløse en handling.
      TIPS: Bortemodus kan også brukes som utløser for å slå av lysene, dimmeren eller lukke persiennene osv. For mer informasjon om Bortemodus, se brukerveiledningen for systemet.
  5. Trykk på Endring av enhetsstatus > Sensor for vannlekkasje og velg ett av følgende alternativer:
    • Ingen lekkasje
    • Lekkasje oppdaget
    For eksempel når det oppdages en vannlekkasje.

    MERK: .
    • Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.

    • Hvis du vil fjerne en betingelse, sveiper du til venstre og trykker deretter på .

  6. For å oppgi et bestemt tidspunkt for automatiseringen trykker du på Når < Legg til tid og velger ett av følgende (D):
    • Spesifikk tid på dagen: Soloppgang, Solnedgang, Tilpasset
    • Tidsperiode: Dag, natt, tilpasset
    MERK:
    • Maksimalt 10 oppføringer kan legges til.

    • For å fjerne et bestemt tidspunkt sveiper du mot venstre og trykker på .

  7. For å legge til en handling trykker du på Deretter > Legg til en handling og velger ett av følgende (E):
    • Kontroller en enhet: Velg en enhet du vil utløse.
    • Send varsel: Slå på varsling for automatiseringen.
    • Aktiver en stemning: Velg stemningen du ønsker å utløse.
    • Vent: Denne alternativet lar deg legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i trinn på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.
    MERK:
    • Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.

    • For å fjerne en handling sveiper du mot venstre på handlingen og trykker på .

  8. Oppgi navnet på automatiseringen (F).

    Du kan velge omslagsbildet som representerer automatisering ved å trykke på .

  9. Trykk på Lagre.
    Når automatiseringen er lagret, er den synlig på fanen Automatisering.
    Ved hjelp av (G) kan du aktivere eller deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?