DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere sensoren blant de andre tilgjengelige enhetene i rommet.
  1. På startskjermen trykker du på .
    MERK: Vekk sensoren (trykk på funksjonstasten).
  2. Trykk på Enheter > Sensor for vannlekkasje > Identifiser (A).
    TIPS: I tillegg kan du identifisere sensoren ved å trykke på fanen Kontroll, Sensor for vannlekkasje > Enhetsinnstillinger > Identifiser (A).
    MERK: Sensor-LED blinker for å identifisere sensoren, og den fortsetter å blinke grønt til du trykker på OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?