DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

Fjerning av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Sensor for vannlekkasje > Slett (A).
    TIPS: I tillegg kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet ved å trykke på fanen Kontroll, Sensor for vannlekkasje > Enhetsinnstillinger > Slett (A).
  3. Les bekreftelsesmeldingen, og trykk på Ok for å fjerne sensoren fra Wiser-systemet på neste skjerm.
    MERK:
    • Hvis du fjerner sensoren, blir den tilbakestilt. Etter tilbakestilling blinker LED gult for å vise at sensoren er klar for paring.

    • Hvis det oppstår problemer under paring eller tilbakestilling av sensoren, se Tilbakestilling av enheten.

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?