DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

Kontrollere enhetshistorikken

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du få tilgang til sensorhistorikken, som logger tilfeller der det ble oppdaget vannlekkasje. Hver hendelse registreres av sensoren og lagres sikkert i nettskyen.
MERK: Hvis skyforbindelsen avbrytes, vises ikke temperatur- og fuktighetsverdiene i historikken.
  1. Kontroll-fanen trykker du på Alle enheter eller på en romfane der sensoren befinner seg.
  2. Trykk på Historikk på enhetens kontrollpanel.
    TIPS: Historikksiden viser alle innloggede hendelser, selv om bryteren for sensorvarsling er deaktivert. For mer informasjon om sensorvarslingsbryteren, se Innstilling av enhetsvarsling.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?