DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

Feilsøking

Symptom

Mulig årsak

Løsning

Sensoren utløser automatiseringen/tidsplanen, men viser ikke statusen på appen.

Det kan hende at sensoren gjennomgår en trådløs fastvareoppdatering (OTA).

Vent til fastvareoppdateringen er fullført, og kontroller deretter at sensoren rapporterer status.

MERK: Fastvareoppdateringen kjører i bakgrunnen.

LED blinker med en pipelyd.

Sensorbatteriet er dårlig eller tomt.

Skift ut batteriet i enheten
MERK: Et popup-vindu for varsling vises i appen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?