DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

Innstilling av enhetsvarsling

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du aktivere eller deaktivere sensorvarslingen.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Sensor for vannlekkasje > Varsle meg hvis det oppdages en lekkasje (A) for å aktivere eller deaktivere vippebryteren for sensorvarsling.
    TIPS: I tillegg kan du aktivere eller deaktivere bryteren for sensorvarsling ved å trykke på fanen Kontroll, Sensor for vannlekkasje > Enhetsinnstillinger > Varsle meg hvis det oppages lekkasje (A).
    MERK:
    • Vekselbryteren for sensorvarsling (A) er AV som standard.

    • Varsler som opprettes via automatisering, behandles som separate varsler.

    • Når sensoren oppdager vann, sender den et varsel og aktiverer en lydalarm. Alarmen vil fortsette å lyde helt til sensoren fjernes fra vannet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?