DUG_SmartSensor lekkasje trådløs_ELKO-00

LED-indikasjoner

Paring

Brukerhandling

LED-visning

Status

Trykk 3 ganger på funksjonstasten

LED blinker oransje én gang i sekundet.

Sammenkoblingsmodus er aktiv i 30 sekunder. Når paringen er ferdig, lyser LED-en grønt en stund før den slukker.

Tilbakestiller

Brukerhandling

LED-visning

Status

Trykk på funksjonstasten 3 ganger og hold den inne én gang i > 10 s.

Etter 10 s begynner LED-en å blinke rødt.

Sensoren er i tilbakestillingsmodus. Den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger etter 10 sekunder. Sensoren starter deretter på nytt og LED-en blinker grønt før den slås av.

Batterinivå

LED-visning

Status

LED blinker én gang i minuttet med en pipelyd.

Batteriet er svakt (< 10 %), skift batteriet.

MERK: Et popup-vindu for varsling vises i appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?