Códigos de diagnóstico
| Código de diagnóstico * | Descrição | Possível solução | 
|---|---|---|
| — | O visor LCD não está visível. | Verifique e ajuste o contraste do LCD. | 
| — | Os botões não respondem. | Reinicie o medidor, desligando-o e ligando-o novamente. | 
| 101 | A medição é interrompida devido a um erro de EEPROM. Pressione OK para exibir o consumo de energia total. | Insira o modo de configuração e selecione Reset Config. | 
| 102 | A medição é interrompida devido à falta de uma tabela de calibração. Pressione OK para exibir o consumo de energia total. | Insira o modo de configuração e selecione Reset Config. | 
| 201 | A medição continua. Incompatibilidade entre as configurações de frequência e as medições de frequência. | Corrija as configurações de frequência de acordo com a frequência nominal do sistema de energia. | 
| 202 | A medição continua. Incompatibilidade entre configurações de fiação e entradas de fiação. | Corrija as configurações de fiação de acordo com as entradas de fiação. | 
| 203 | A medição continua. Sequência de fase invertida. | Verifique as conexões e corrija as configurações de conexão, se necessário. | 
| 204 | A medição continua. A energia ativa total fica negativa devido a conexões incorretas de tensão e corrente. | Verifique as conexões e corrija as configurações de conexão, se necessário. | 
| 205 | A medição continua. A data e a hora foram redefinidas devido a uma queda de energia. | Configure a data e a hora. | 
| 206 | A medição continua. O pulso está ausente devido à sobrecarga na saída do pulso de energia. | Verifique as configurações de saída de pulso de energia e corrija se necessário. | 
| 207 | A medição continua. Função de relógio interno anormal. | Reinicie o medidor desligando-o e ligando-o novamente e, em seguida, reinicialize a data e a hora. |